结果:找到"防近视台灯声音提示ic 语音芯片方案",相关内容1000条
- 防近视台灯声音提示icNVG080W-SOP8语音芯片方案
- 近视多半是长时间视近,产生睫状肌痉挛,使晶状体调节功能下降,视物不能成像在视网膜上而是成像在视网膜之前,最终导致眼球轴距增长。眼科医生指出,中国使用的交流电频率为50赫兹,因此台灯每秒50次明暗,通常称为频闪。特别是儿童,正处于眼球发育阶段。如果他们在闪光灯下长时间阅读和学习,睫状肌会大大缩小,处于紧张的运动状态,增加眼睛疲劳,降低眼睛免疫力,出现酸痛、疼痛、眩晕等症状。此外,传统台灯还存在电磁辐射、紫外线、光线不均匀、眩光、显色性差等问题,会伤害儿童的眼睛。在这样的灯光下阅读很长一段时间后,眼睛很容易近视。NVG080W-S8防近视台灯语音芯片方案:九芯电子与台灯厂家合作,推出了具有语音提...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 防近视台灯声音提示ic 语音芯片方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-27 10:13:00
- 电动牙刷语音芯片方案NV040C声音提示ic
- 我国目前牙刷市场主要为手动牙刷主导,但是随着人们生活水平,健康意识的提高,消费者开始追求品质的健康生活,其中对牙齿的呵护成为人们日趋关注的话题。与普通牙刷相比,电动牙刷凭借“自动方便”“更加清洁”等优势进入了大众视野,迅速占据传统牙刷市场份额。目前大多数电动牙刷是通过指示灯的方式,视觉传达给用户当前的模式;然而这还不是最好的提醒方法,电动牙刷置入语音芯片实现语音提醒功能将会更受到人们的青睐!九芯电子坚持以客户需求为核心,以产品质量为关键要素,以客户服务为使命,为客户解决语音方案,在电动牙刷方案中,推出了音质优美、功能强大的NV040C语音芯片!NV040C语音芯片的功能特点:l灵活的多种按键...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 声音提示ic 语音芯片 语音芯片方案 电动牙刷语音芯片方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-14 10:46:00
- N9300语音芯片声音提示ic在广告灯箱上的应用方案
- 灯箱广告,也就是我们经常说的“灯箱海报”或“夜明宣传画”。国外称之为“半永久”街头艺术。通过自然光(白天)、辅助光(夜晚)两种形式,向户外的人们、远距离的人们传达信息。广告作品的远视效果强烈,极利于现代社会的快节奏、高效率、来去匆忙的人们在远距离刻意关注。然而随着各种广告媒介的发展,像视频广告,语音广告等广告形式的出现,无声化海报这种广告方式是越来越容易被受众所忽略掉。因此,广告灯箱厂商本着创新的精神,与九芯电子语音芯片厂家合作,推出N9300语音芯片在广告灯箱上的应用,实现语音播放广告内容!置入N9300语音芯片的广告灯箱可以利用微波感应技术,能够探测到行人,当行人靠近一定的距离时,可以播...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 声音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-26 13:25:00
- 语音计数摸高器声音提示ic选型!
- 科学家研究表明:儿童每天进行摸高弹跳训练,不仅有助于大脑发育,减少学习疲劳感,降低手机依赖度保持视力,更可以达到帮助儿童成长的目的。儿童摸高神器可以充分锻炼小朋友的大腿肌肉和韧带强度,增强协调性,经常全面锻炼,对身心发展是有益处的,可以调节人的心理,使人精力充沛,起到强健体魄,陶冶情操,锻炼意志的作用。其中语音计数摸高器很受广大的家长喜爱,因为它随处可装,一贴即用,跳的时候还有语音加油鼓励,趣味又好玩。每天跳一跳,小朋友的个子更高,并且可以激发孩子的挑战欲和成就感。而这个儿童摸高神器可以语音播放计数是置入了NV080C语音芯片,NV080C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-16 16:27:00
- 护眼仪语音芯片方案选型!
- 护眼仪是缓解视疲劳的仪器,能够有效地缓解眼疲劳,更好地保护我们的眼睛,护眼仪又称视力保护训练机、视力恢复运动训练仪、视力训练机、健康保护仪、眼部按摩器。护眼仪根据电脑根据眼部的高低轮廓与不同的穴位分布精心设计而成,并且根据中医经络学说,通过钕磁指或者采用气囊力压眼部同时按摩眼部穴位,锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼睛干涩和疼痛,调和气血,促进新陈代谢。市场上的护眼仪都是设计为全封闭眼罩,使其不透光,让眼睛处在黑暗之中。其原理是光线越亮,眼肌和视神经等越紧张,容易产生视觉疲劳;光线越暗,越自然放松,瞳孔也自然扩张,使眼睛充分得到休息,这也是护眼仪的暗室效应!而这暗室...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-11 17:14:00
- 语音芯片让测温仪会“说话”!
- 去年7月份以来,全国疫情一直此起彼伏,未曾停歇,加剧了疫情防控的难度和防疫压力。各行各业各地为了打赢“防疫攻坚战”,作为公共场所防疫“第一道防线”的非接触式测温仪需求呈现爆发式增长。体温是人体一项基本生理指标,是临床疾病诊断的重要依据之一。为了了解体温高低,我们一般用体温计进行测量。体温测量仪种类多样,可以分为接触式测温仪和非接触式测温仪。接触式测温计主要有水银/液体体温计和医用电子体温仪,非接触式测温计包括红外耳温计、红外额温计及红外热成像式体温筛检仪等。目前我们进入市场、商场、办公大厦、地铁、车站等公众场所时看到的大部分都是非接触式测温仪。非接触式测温仪主要是在红外测温仪上加入语音芯片实...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-10 13:45:00
- N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
- 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音播放芯片 语音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
- NV040H语音芯片在清洁洗地机上的应用
- 随着经济的发展,人们对美好环境的期望值越来越高,越来越多的传统企业开始使用洗地机保洁。与传统的人工保洁作业方式相比,使用洗地机进行日常保洁具有很大的经济价值,一方面在节省保洁成本开支的同时也解决了保洁工人招工难、管理难的问题,保洁工人采用洗地机进行日常保洁的同时一方面可以很体面的完成自己的工作,另外也使得自己的工作变得轻松自在。如今物业超市用的洗地机都普遍小型、轻巧、操作方便,功能齐全,类型多样。基本于传统洗地机来说,如今物业用的洗地拖地机除了具有洗地、拖地、吸水、除渍、吸油等特点外,还可以在夜晚操作,具有照明、自动行走、调速功能等。然而保洁人员很多都是年纪大一点的叔叔阿姨,除了物业公司对他...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-11 15:56:00
- 语音芯片在外卖接单打印机上的应用
- 随着大城市工作节奏的加快,用户用餐习惯的改变和餐饮企业的互联网化,人们更加注重享受生活,外卖消费逐渐成为一种大众需求,强需求催发了互联网外卖市场的发展。美团、饿了吗近年来的外卖补贴政策,已经促使一部分用户养成了手机订餐的习惯。加入外卖团购的商家也如雨后春笋般增长,专为外卖团购量身定制的外卖打印机也随之诞生。随着餐饮系统、外卖平台的普及,外卖商家建立自己的接单平台越来越便利。外卖打印机也将迎来一个崭新的发展机遇。为了防止漏订单,很多外卖接单打印机厂家都会在打印机上加入语音提醒功能,只要来单了,就可以播放“美团/饿了么外卖来订单了,请及时处理哦!”。语音提示外卖订单,适合个体户经营的各类小餐馆,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 声音ic 语音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-23 14:47:00
- NVD语音芯片在刷脸寄存柜上的应用方案!
- 随着人脸识别技术的不断发展,刷脸应用的场景越来越多。从刷脸支付到刷脸取钱,从刷脸开门禁再到刷脸解锁手机,从刷脸安检登机再到刷脸认证办事……刷脸时代已悄然来临,深入到国人生活的方方面面。近日,“刷脸”这项技术出现在了不少超市储物柜、游泳馆等地。顾客在储物柜上按下存物键/取物键,再将脸对准屏幕识别,相应的储物柜便打开了。整个过程无需登记租用、领取钥匙,甚至不需要保存密码纸作为储物凭证,存取物品耗时不到10秒。人脸识别屏幕上有温馨提示,会语音告知顾客操作方式如:“请正视显示屏一臂距离!”这是怎么做到的呢?寄存柜可以发出语音温馨提醒是因为里面置入了语音芯片,语音芯片,顾名思义就是可以存储控制播放语音...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 语音芯片 语音ic ic 声音ic 芯片 语音方案 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-19 17:22:00
返回